Quels sont les paramètres à vérifier dans un échange I/O scanning entre un îlot Advantys STB et un Premium lorsque la communication ne fonctionne pas ?
1 -Vérifier les adresses IP de l'automate et du module STB,
2 - exécuter un ping sur le module.
S'il fonctionne :
3 - vérifier la configuration de la carte Ethernet dans la configuration du Premium :
Avec PL7 Pro, cliquer sur le coupleur Ethernet et vérifier les paramètres suivants :
- la case IO scanning doit être cochée,
- sous Adresse IP : l'adresse IP du module STB est bien renseignée,
- sous Unit ID : mettre la valeur 255,
- sous RD ref slave : mettre la valeur 5391,
- sous WD ref slave : mettre la valeur 0.
Remarque :
Sur un module STB en protocole Ethernet, les images des entrées / sorties de la NIM sont à des adresses fixes :
- L'image des sorties commencent à partir de l'adresse 40001 --> mettre 0 dans WR ref slave
- L'image des entrées commencent à partir de l'adresse 45392 --> mettre 5391 dans RD ref slave