Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quoi remplacer les démarreurs directs pour commande de moteur LE1GVME ?


Les démarreurs directs pour commande de moteur de référence LE1GVMExx ne sont plus commercialisés.

Cependant, les éléments constitutifs de ce type de coffret sont toujours commercialisés, il est donc possible de les assembler à partir de des pièces suivantes :
 

 


Les caractéristiques de ces coffrets montés par les soins de l'utilisateur seront identiques à celles des coffrets commercialisés par Schneider :

 


Les éléments accessibles en pièces séparées pouvant être montées sur le coffret sont ci-dessous détaillées :

 

ainsi que les encombrements et schémas électriques :

 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?