{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible de connecter Unity Pro à un processeur M340 vierge de toute application par son port Ethernet ?

Oui.
Il est possible de connecter Unity Pro au coupleur Ethernet intégré au processeur M340 même si aucune application n'est présente.
Si aucun paramètre IP n'est reçu de l'application  (commutateur rotatif étant sur STORED, position par défaut), alors à la mise sous tension, le module est configuré avec son adresse IP par défaut.
L'adresse IP par défaut du module est dérivée de son adresse MAC matérielle.

Dans Unity Pro, il faut utiliser l'adresse IP déduite de l'adresse MAC du M340.

Image

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus