Comment émettre une requête d'écriture de N bits à partir d'un Twido vers un esclave Modbus ?
L'émission d'une requête est réalisée avec l'instruction EXCHx de TwidoSuite (ou TwidoSoft) :
EXCHx %MWi:L
où :
- x : numéro du port de communication du Twido (1 ou 2)
- %MWi : 1er mot de la table d'échange
- L : nombre de mots dans la table d'échange (commande + émission + réception) soit 9 + nombre de mots nécessaire pour recevoir les bits à écrire (1 mot pouvant contenir de 1 à 16 bits).
Pour une requête d'écriture de N bits (code requête 15), la table d'échange est la suivante :
En noir : valeurs fixes pour une requête d'écriture de N bits (code requete 15).
En vert : à ajuster ( @ esclave, @ 1er bit à écrire, Nb de bits à écrire, ...).
En bleu : valeurs disponibles après réponse de l'esclave. (*) : Le poids faible de l'index 0 contient le nombre d'octets placés dans la table de réception.
N1 : Nombre de bits à écrire dans l'esclave.
N2 : Nombre d'octets nécessaire pour contenir l'état de chaque bit à envoyer vers l'esclave, 1 octet contenant de 1 à 8 bits.
Le tableau ci-dessous donne, en fonction du nombre N1 de bits à écrire dans l'esclave
- le nombre d'octet N2,
- la longueur de la table d'échange L,
- l'index du 1er mot de la table de réception Ind_TR.
| Nombre de bits à écrire dans l'esclave N1 | Nombre de mots dans la table d'émission contenant l'état des bits à écrire | N2 | Longeur de la table d'échange L | Index du 1er mot de la table de réception Ind_TR |
| 1 à 8 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| 9 à 16 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 17 à 24 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| 25 à 32 | 2 | 4 | 11 | 8 |
| 33 à 40 | 3 | 5 | 12 | 9 |
| 41 à 48 | 3 | 6 | 12 | 9 |
| 49 à 56 | 4 | 7 | 13 | 10 |
| 57 à 64 | 4 | 8 | 13 | 10 |
| etc | etc | etc | etc |
Attention : les bits à envoyer sont placés dans le mot d'émission de la façon suivante (exemple pour 16 bits écrits, la disposition restant identique pour les bits et mots suivants) :
| Bits du mot d'émission (index 6 de la table) | X16 | X15 | X14 | X13 | X12 | X11 | X10 | X9 | X8 | X7 | X6 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 |
| Bits écrits (1er, 2ème, ...) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Vérification des erreurs de communication :
- Il est conseillé d'utiliser dans le programme le bloc fonction %MSGx, le bit %MSGx.E à 1 signalant une erreur.
- Les mots systèmes %SW63 (code d’erreur du bloc EXCH1) et %SW64 (code d’erreur du bloc EXCH2) permettent de diagnostiquer des erreurs de communication (timeout par exemple) et des erreurs de gestion de la table.
- Le code de réponse fourni par l'esclave lors d'une transaction correcte est l'écho du code requête soit 16#0F (15 en décimal).
Si l'esclave retourne un code d'exception le code de réponse est alors 16#8F (le bit de poids fort de l'octet code de réponse est positionné à 1).
Le code d'exception figure alors dans l'octet de poids fort de l'index Ind_TR +1 de la table d'échange.
Un code d'exception n'est pas signalé par le bloc fonction %MSGx.
Remarques :
- Le port de communication du Twido doit être configuré en Modbus et avec un timeout.
- Au port 1 est associé l'instruction EXCH1, le bloc fonction %MSG1 et le mot système %SW63.
- Au port 2 est associé l'instruction EXCH2, le bloc fonction %MSG2 et le mot système %SW64.
Exemple :
Voici un exemple d'une requête d'écriture de 30 bits dans l'esclave d'adresse @1.
Pour envoyer 30 bits il est nécessaire de prévoir 4 octets soit 2 mots dans la table d'émission. La table d'échange d'une longueur L de 11 mots ( 9 + 2 ) est la suivante :
| Index | Mot | Valeur | Détail Poids fort | Détail poids faible | |
| Table de contrôle | 0 | %MW10 | 16#010C | 8+4=12 (0C hexa) | |
| 1 | %MW11 | 16#0007 | |||
| Table d'émission | 2 | %MW12 | 16#010F | @1 | code req 15 (0F hexa) |
| 3 | %MW13 | 0 | @ 1er bit dans l'esclave | ||
| 4 | %MW14 | 30 | N1 : nombre de bits à écrire = 30 | ||
| 5 | %MW15 | 4 | N2=4 | ||
| 6 | %MW16 | 16#FFFF | %M0 to %M15 à 1 | ||
| 7 | %MW17 | 16#0020 | %M16 to %M28 à 0; %M29 à 1 | ||
| Table de réception | 8 | %MW18 | |||
| 9 | %MW19 | ||||
| 10 | %MW20 | ||||
L'envoi de la requête via le port 2 s'écrit :
EXCH2 %MW10:11
Après un échange correct, la table de réception sera :
| Table de réception | %MW18 | 16#010F |
| %MW19 | 0 | |
| %MW20 | 30 |