Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le logiciel SISLABEL est compatible avec l'environnement Windows Seven ?


Non, le logiciel SISLABEL est validé pour les version Windows 98, Windows 2000 et Windows XP SP1 à ce jour.

Pour l'utiliser sur un environnement Windows Seven, installer une machine virtuelle avec l'un des modes de compatibilité cité ci-dessus.

Pour disposer de plus d'informations pour la mise en place d'une machine virtuelle, consulter le dossier : Installation d'une machine virtuelle.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?