Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il possible de connecter un PC à l'automate Twido via le boîtier TSXPACC01 ?
Oui, il est possible de connecter un PC à l'automate Twido via le boîtier TSXPACC01, de la manière suivante :
- positionner le switch interne S1 du boîtier TSXPACC01 sur OFF (maitre),
- positionner le rotacteur du câble de transfert TSXPCX1031 sur TER MULTI (position 0),
- connecter le boitier TSXPACC01 sur le port 1 du Twido (prise mini-DIN intégrée au Twido),
- connecter le câble TSXPCX1031 sur la prise TER du TSXPACC01.
Remarque :
Il n'est pas possible de connecter un afficheur Magelis sur la prise AUX du TSXPACC01 car le PC est le maitre Modbus.
Cela vous a-t-il été utile ?