Consulter la FAQ

Quelle est la référence du système de plombage sur les disjoncteurs GV2 ?

Date de publication : 06 mai 2020


Il existe un dispositif de plombage des paramètres de réglage sur les disjoncteurs GV2 :

 

Schneider Electric ne commercialise pas de kit de plombage.

Il est néanmoins possible de s'en procurer chez un tiers, le matériel nécessaire est le suivant :
  • pinces à plomber et accessoires,
  • kit plombage : coffret plastique comprenant : 1 pince à plomber Ø 10 mm avec les deux blocs vierges, 1 pince coupante, 1000 plombs Ø 10 mm et 1 bobine de fil Ø 1 mm.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.