Consulter la FAQ

Pourquoi le menu bLC ( commande de frein ) d'un variateur ATV320 peut ne pas apparaitre et quelles actions entreprendre pour pouvoir l'utiliser ?

Date de publication : 28 avril 2020

Ce dossier traite du variateur ATV320 mais aussi de l'ancien variateur ATV32.

Le menu bLC (commande de frein) est caché tant que certaines incompatibilités avec d'autres fonctions ne sont pas résolues. 

Si tel est le cas, il est nécessaire de  dé-valider les fonctions incompatibles avec la fonction Commande de frein bLC.

Les fonctions incompatibles sont les suivantes : PID, JOG, reprise à la volée, commande contacteur aval, arrêt par injection de courant continu. il faut aussi vérifier si la loi tension fréquence est sur UUC

Pour les dévalider, appliquer la procédure suivante :

  • fonction PID ==> Menu FUn ==> PID ==> PIF = no,
     
  • fonction JOG ==> Menu FUn ==>JOG- ==>JOG = no,
     
  • fonction reprise à la volée ==> Menu FUn ==> FLT- ==> FLR ==> FLR = no,
     
  • fonction commande contacteur aval ==>  Menu FUn ==> OCC-  ==> OCC = no,
     
  • fonction arrêt par injection DC :  type d’arrêt sur rampe uniquement : Menu FUn ==> STT ==> STT = RMP,
     
  • loi moteur ==> Menu DrC ==> CTT = UUC uniquement (contrôle vectoriel de flux),
     
  • relais R2 doit être désaffecté ==>  Menu I-O ==>R2 ==> R2 = no.

Il est ensuite nécessaire d'affecter la sortie relais R2 au paramètre bLC :
  • Menu FUn- ==> bLC - ==> bLC = R2.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.