Consulter la FAQ

Comment fonctionnent les détecteurs ultrason XX pour la détection de niveaux de liquide ou solide ?

Date de publication : 06 mai 2020


Les détecteurs ultrason pour contrôle 2 niveaux référencés ci-dessous intègrent la fonction "Vidage/Remplissage".

 

 


Mécanisme de mise en mémoire

 

 
 
Exemple : pour remplir le réservoir, régler en fonction "remplissage", en ce cas le contact à fermeture (NO) va se fermer au point bas et rester fermé tant que le point haut n'est pas atteint, ce contact peut alors être utilisé pour commander le contacteur d'alimentation du moteur de la pompe de remplissage.

Le choix du détecteur s'effectue suivant la contrainte de portée : de 0 à 2m.
 
Généralement, l'installation du produit se fait par le dessus de la cuve et dans la plage maximum du détecteur retenu.
 


 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.