Comment configurer le logiciel Somove pour se connecter avec un Altivar Process en Modbus TCP ?
Il est possible de se connecter en Modbus TCP IP via le logiciel Somove sur les variateurs Altivar Process équipés d’une connexion Modbus TCP IP.
Exemple de connexion en IPV4 avec une adresse IP Fixe.
Sur le variateur :
Dans un premier temps il faudra renseigner l'Adresse IP et un masque de sous réseau dans la variateur dans le menu Communication ETH Embarqué.
Sur le variateur ,il faudra se rendre dans le Menu Communication 6.1 (Voir photo ci-dessous)
Attention ! il faudra refaire une remise sous tension pour que l'adresse IP soit prise en compte.
Sur le PC :
S'assurer d'avoir la librairie DTM correspondant à l'appareil auquel on veut se connecter au préalable.
Il faudra renseigner l'adresse IP et le masque de sous réseau aussi sur son PC en restant dans le même réseau. ( ou inversement adapter les éléments du variateur en fonction du réseau du PC)
Procédure de connexion dans Somove après ouverture du logiciel
1) Cliquer sur Modifier la connexion / scan (Voir photo ci-dessous)
2) Cliquer sur Modbus TCP (Voir photo ci-dessous)
3) Cliquer sur la roue crantée (Voir photo ci-dessous)
Lorsque qu'on clique sur la roue crantée une fenêtre apparait pour renseigner les donnés réseaux. (Voir photo ci-dessous)
1) Renseigner l'adresse IP
2) Cocher single pour se connecter seulement à cette adresse IP fixe .
3) Cliquer sur OK
Une fois que l'adresse ip est renseigné, il faudra scruter le réseau .(Voir photo ci-dessous)
1) cliquer sur Scan devices
2) Une vignette apparait lors de la détection du variateur
3) Faire Connect