Quels sont les points à vérifier lorsque la connexion entre PL7 et un automate Premium via le convertisseur TSXCUSB485 échoue ?
Depuis PL7 Pro une tentative de connexion à l'automate échoue et le message suivant est retourné :
" Impossible d'établir la liaison physique avec l'automate d'adresse SYS via le driver UNTLW01 "
Le matériel utilisé est le suivant :
- PC portable sous Windows XP SP3.
- Driver Unitelway V1.10IE22 en service sur le PC.
- Logiciel PL7 Pro.
- Automate Premium.
- Convertisseur TSXCUSB485 + câble TSXCRJMD25 connecté entre la prise USB du PC et la prise TER ou AUX de l'automate.
Les vérifications suivantes sont effectuées :
- Le voyant ERR du processeur Premium est éteint.
- Le convertisseur est bien installé : il apparait dans le gestionnaire de périphérique aux rubriques Ports (COM & LPT) et Universal Serial Bus controllers :
- Le convertisseur est présent dans la "Station List" du driver Unitelway et il est associé au bon port COM (ici le port COM3).
La "Station Cible" correspond au convertisseur :
- Lors d'un test avec l'outil XWAY Test (accessible depuis le driver Manager) la connexion s'établit mais le lancement d'une requête " MIRROIR (3 octets) " génère le message : " Pas d'ack distant dans la fonction net_query ".
Solution apportée :
Le réglage du driver Unitelway est modifié :
- Le paramètre Link Timeout est réglé sur 0 au lieu de -1.
- Le paramètre RX/TX Delay est réglé sur 0 au lieu de -1.
Pour cela :
- ouvrir le driver manager,
- sélectionner l'onglet "UNITELWAY Driver",
- cliquer sur [Configuration] > Ouverture de la fenêtre "UNITELWAY Configuration",
- cliquer sur [Modifier] > Ouverture de la fenêtre "Paramètres de la station",
- sélectionner l'onglet "Avancés",
- régler les paramètres "Link Timeout" et "RX/TX Delay"sur 0,
- valider par [OK] > Fermeture de la fenêtre "Paramètres de la station",
- cliquer sur [Appliquer] > Redémarrage du Driver UNITELWAY,
- valider par [OK] la fenêtre d'information indiquant "Redémarrage du driver effectué",
- fermer la fenêtre "UNITELWAY Configuration" en cliquant sur [OK],
- connecter PL7 à l'automate.
Remarque :
Ces réglages ont été effectués sur un PC équipé d'un processeur Intel Core™2 Duo Mobile Processor T5500 à 1.66GHz.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.