Quelles sont les références des câbles ou cordons nécessaires pour transférer les réglages des variateurs ATV12, ATV320, ATV340, ATV600 et ATV900 et anciens variateurs sous PowerSuite ou sur SoMove ?
Pour transférer la configuration d'un variateur ATV12, ATV320, ATV340, ATV600 et ATV900 mais aussi ATV38, ATV58, ATV12, ATV312, ATV32, ATV61 ATV71 vers un PC équipé de SoMove ou PowerSuite, il est nécessaire :
- d'utiliser la connectique adéquate :
- d'utiliser efficacement les deux outils PowerSuite pour ATV38 et ATV58 et SoMove pour les ATV12, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71
Il peut alors être possible d'importer des fichiers d'ATV38 ou ATV58 avec PowerSuite et les récupérer sous SoMove afin de les transférer dans les variateurs ATV12,ATV320, ATV340, ATV600, ATV900 ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71.
Cette utilisation est décrite dans le dossier suivant : Export dans Est-il possible d'exporter une application construite avec Powersuite pour ensuite l'importer pour utilisation dans SoMove ?
- d'utiliser la connectique adéquate :
- le cordon avec connecteur spécifique ATV38 ou ATV58 du kit de connexion de référence VW3A8106,
- le cordon de référence TCSMCNAM3M002P avec connecteur USB côté PC et RJ45 côté variateur ATV12, ATV12, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71.
- d'utiliser efficacement les deux outils PowerSuite pour ATV38 et ATV58 et SoMove pour les ATV12, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71
Il peut alors être possible d'importer des fichiers d'ATV38 ou ATV58 avec PowerSuite et les récupérer sous SoMove afin de les transférer dans les variateurs ATV12,ATV320, ATV340, ATV600, ATV900 ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71.
Cette utilisation est décrite dans le dossier suivant : Export dans Est-il possible d'exporter une application construite avec Powersuite pour ensuite l'importer pour utilisation dans SoMove ?
Publié pour: Schneider Electric France