Quel est le fonctionnement d'un relais temporisé au travail et d'un relais au repos ?
Relais temporisé au travail (fonction A)
- la temporisation T démarre lorsque le relais est alimenté (U passe de 0 à 1), l'entrée doit rester à 1 pour que la temporisation puisse se réaliser
- le contact temporisé R devient actif ( passage de 0 à 1 ) lorsque la temporisation configurée a atteint sa valeur programmé
- le contact temporisé R devient inactif (passage de 1 à 0) lorsque le relais n'est plus alimenté (U est passé de 1 à 0).
Relais temporisé au repos (fonction C)
- Le relais est alimenté (U passe de 0 à 1), le contact R reste inactif
- le contact temporisé R devient actif (0 à 1) au front montant de l'évènement C (0 à 1) et reste actif lorsque C redevient inactif (de 1 à 0),
- la temporisation T démarre au front descendant de l'évènement C (0 à 1) et continue à s'écouler tant que le module est alimenté, si un nouveau front descendant apparait sur C la temporisation est relancé pour duré complète de temporisation.
- le contact temporisé R retombe ( 1 à 0 ) lorsque la temporisation T a atteint sa valeur ou lorsque le module n'est plus alimenté