Quelle est la différence entre une inductance de ligne et une inductance moteur pouvant s'installer en amont et en aval d'un variateur de vitesse altivar (ATV)?
Inductances de ligne
Elles doivent assurer :
- la protection du pont redresseur du variateur contre les perturbations et les déséquilibres du réseau surtout si le transformateur est prêt du variateur,
- la réduction des courants harmoniques générés par le variateur, en particulier sur les lignes peu impédantes.
Attention : l'inductance ne doit pas faire chuter la tension d'alimentation de plus de 5%.
Les inductances Schneider sont conçues pour ne générer qu'une chute de tension comprise entre 3 et 5%.
Inductances moteur
Elles doivent assurer :
- la limitation des dV/dt dus à la commutation rapide des IGBT et diodes, ceci afin de protégér les enroulements moteurs,
- la réduction des courants de fuite, ceci pour éviter les déclenchements intempestifs de disjoncteurs différentiels ou des vigilhoms,
- la réduction du bruit sur le moteur, ceci pour le confort sonore des acteurs du site.
Les inductances moteur sont fortement conseillées si :
- la distance variateur/moteur est supérieure à 100m en câble non blindé,
- la distance variateur/moteur est supérieure à 50m en câble blindé,
- la variateur doit alimenter plusieurs moteurs en parallèle.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.