Comment configurer via le logiciel SOMOVE un variateur ATV31, ATV312, ATV320, ATV61, ATV71 communiquant en CANOPEN ?
Pour pouvoir simultanément :
- configurer les variateurs ATV312 , ATV320, ATV61, ATV71, Lexium05 et Lexium32 via le logiciel SoMove installé sur un PC,
- les faire communiquer de façon permanente via le bus CanOpen,
Il est pratique d'utiliser des boitiers de raccordement VW3CANTAP2.
Ce boitier comporte :
- 3 connecteurs RJ45 repérés S1, S2 et S3 avec S1 et S2 disposant tous deux des signaux CanOpen et Modbus, S3 ne disposant que des signaux Modbus,
- 2 borniers complets Modbus et CanOpen repérés S4 et S5.
Au cas où l'architecture comprendrait plus de 2 variateurs, il est possible d'utiliser plusieurs boitiers VW3CANTAP2 en les chaînant par leurs bornier S4 et S5 qui comportent tous les signaux typiques des bus CanOpen et Modbus.
La référence du câble CanOpen standard pouvant être utilisé pour ce chaînage est de référence TSXCANCAxx.
Deux variateurs peuvent alors être connectés au boitier VW3CANTAP2 via ses connecteurs RJ45 repérés S1 ou S2 et via les câbles référencés VW3CANCARR03 (0,3m) ou VW3CANCARR1 (1m).
Le PC avec PowerSuite peut alors être connecté ponctuellement au boitier VW3CANTAP2 via le connecteur RJ45 repéré S3 et via les constituants d'un kit de connexion VW3A8106, composé d'un convertisseur RS232/RS485 et d'un câble terminé par une prise RJ45.
Remarque
Somove est le logiciel actuel permettant de programmer les variateurs nouvelle génération alors que Powersuite était destiné aux variateurs ancienne génération.
Avec PowerSuite, il est possible d'utiliser les ATV31, ATV61 et ATV71 avec les boitiers VW3CANTAP2.
Publié pour: Schneider Electric France