Consulter la FAQ

Est-il possible de connecter directement un afficheur Magelis programmé avec Vijeo Designer Lite à un module Zélio ?

Date de publication : 10 juillet 2020


A partir de la version V1.3, le logiciel Vijeo Designer lite intègre le protocole de communication permettant la liaison entre les systèmes de dialogue opérateur de type Magelis et les relais programmables Zelio Logic.


Ce protocole de communication est exploitable uniquement sur les afficheurs et terminaux compacts dotés d'une liaison imprimante (XBTN401, XBTR411, XBTRT511) et en association avec le câble de communication pour Zelio Logic SR2CBL08.
 
Ce câble permet de connecter le port imprimante Mini-Din du terminal sur la prise intégrée du module programmable.


La mise en oeuvre de cette solution ne nécessite donc pas l'ajout d'un module de communication Modbus externe.


 
Image

























 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.