Est-il possible de sauvegarder une configuration de variateur ATV dans une cartouche memoire?
Il est possible de sauvegarder une configuration de l'un des variateurs ATV12, ATV31, ATV312 (solar), ATV320, ATV61, ATV71, Altivar Lift en utilisant le produit dénommé "Simple Loader" et référencé VW3A8120.
Cette référence est composée de l'outil de configuration et d'un cordon de raccordement équipé de 2 connecteurs de type RJ45.
Son utilisation est très simple :
- connecter le câble sur le port Modbus du variateur
- utiliser 2 touches "ascenseur" pour gérer les différents transferts du variateur vers le module "Simple Loader"
L'utilisation de cet outil est détaillée dans le fichier joint :
Publié pour: Schneider Electric France






Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.