Consulter la FAQ

Comment paramétrer la fonction Multiplicateur sur un ATV61 ou ATV71 ?

Date de publication : 20 avril 2020

Introduction

Il est possible de générer une référence consigne vitesse en multipliant des valeurs analogiques.
Ces valeurs peuvent être des entrées analogiques mais aussi une valeur sur le terminal graphique ou des valeurs issues de la communication.
Précisions importantes
Situation de départ : réglage usine.

Si le produit a été récupéré d'un autre site ou si le produit a déjà été réglé, la procédure pour passer en réglage usine est la suivante :
Menu : 1.12 Réglages usine. ==> Config .source = Macro-config, ==> Groupes paramètres = Tous, 
                                                     ==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).

                                                   
Préalable au paramétrage de la fonction Multiplicateur
Si les fonctions "Opérations sur références" ou "Régulateur PID" sont présentes, elles sont incompatibles avec la fonction "Mulptiplicateur".
Ces fonctions sont désactivées par l'opération de retour aux réglages usine. 
Si les fonctions ''Vitesses présélectionnées'' et ''Marche pas à pas JOG'' sont présentes, elles seront prioritaires sur ''Opération sur référence'' :
  • Marche pas à pas JOG est dévalidée en réglage usine,
  • Pour les vitesses présélectionnées :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI  ==> VITESSES PRESELECT          
                                                                                 ==> 2 vitesses présel.= Non    
                                                                                 ==> 4 vitesses présel. = Non, 
                                                                                 ==>  8 vitesses présél. = Non, 
                                                                                 ==>16 vitesses présel. = Non.
Configuration de la fonction Multiplicateur
La fonction MultiplicateurMenu 2. Niveau d'accès ==> avancé (ou plus). est accessible en niveau d'accès " avancé ".
 
Multiplication de plusieurs signaux
  • Pour sélectionner la première valeur d'entrée analogique ou par terminal graphique, sélectionner :
    Menu " COMMANDE " => " Canal réf.1 " => choisir AI1 / AI2 / ou HMI pour une valeur sélectionnée avec le terminal graphique. (il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente)
  • Ensuite, selectionner la deuxième valeurRemarque : une entrée peut être multipliée par elle-même. issue de l'entrée analogique ou terminal graphique suivant les affectations effectuées au préalable. 
    Menu " FONCTIONS D'APPLI. " => " OPERATIONS SUR REF " => sélectionner l'un des deux paramètres " Réf. multiplic. 2 " ou " Réf. multiplic. 3 " puis choisir AI1 / AI2  ou HMI (il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente).
     
·         Multiplication de trois signaux 
Sélectionner les mêmes paramètres que ceux utilisés pour la multiplication de 2 signaux.
Il faut ensuite affecter la troisième consigne (soit analogique, soit par le terminal graphique).
Menu " FONCTIONS D'APPLI. " => " OPERATION SUR REF. " => sélectionner l'un des deux paramètres qui reste libre entre " Réf. multiplic. 2 " et " Réf. multiplic. 3 " puis choisir AI1 / AI2 ou HMI (il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente).
 
Remarques 
 
La valeur du HMI ne pourra pas être modifiée en cours de fonctionnement.
 
Représentation graphique suivant le nombre de signaux à multiplier
 
  
Correspondances entre les valeurs des consignes et le pourcentage
 
 
Formule pour calculer la fréquence suivant deux ou trois différentes valeurs de consigne
F=(1/200).x²     où x est la valeur moyenne des consignes en % (x= somme des 2 signaux/2)
Pour trois consignes :
F=(1/200).x³     où x est la valeur moyenne des consignes en % (x= somme des 3 signaux/3)

Par exemple :
si sur AI1, la valeur de consigne est de 3V => 30% ,
si sur AI2, la valeur de consigne est de 16mA => 80% ,
La valeur moyenne des consignes sera : x(30+80)/2=55% ,
Si la valeur de la fréquence sur le graphe est de 55%.
alors, par le calcul, F= (1/200).55² = 15.125Hz

ATTENTION : sur les deux ou les trois signaux, si un seul des signaux est égal à 0, alors la fréquence sera elle aussi nulle. L'équation donnée ci-dessus est alors inutilisable.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.