Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il possible de configurer plusieurs protocoles sur un afficheur Magelis XBTGT ?
Oui. Un terminal XBTGT peut gérer plusieurs pilotes de communication simultanément.
Le nombre de pilotes dépend du nombre de ports de communication disponibles sur le terminal XBTGT.
Remarques :
Voici un exemple de projet incluant le protocole Modbus RTU associé au port COM1 et le protocole Unitelway associé au port COM2.
La variable INT01 correspond au mot %MW0 de l'équipement ' EquipementUniTelway01 ', la variable INT02 correspond au mot %MW0 de l'équipement ' EquipementModbus02 '.
Projet Vijeo Designer avec 2 pilotes de communication sur la même cible.
Le nombre de pilotes dépend du nombre de ports de communication disponibles sur le terminal XBTGT.
Remarques :
- Le projet Vijeo Designer peut utiliser un protocole Schneider et un protocole d'un autre constructeur.
- Les différents protocoles sont inclus dans Vijeo Designer.
- D'autres terminaux disposent également de cette fonctionnalité (dès lors que le terminal dispose de plusieurs ports de communication).
Voici un exemple de projet incluant le protocole Modbus RTU associé au port COM1 et le protocole Unitelway associé au port COM2.
La variable INT01 correspond au mot %MW0 de l'équipement ' EquipementUniTelway01 ', la variable INT02 correspond au mot %MW0 de l'équipement ' EquipementModbus02 '.
Projet Vijeo Designer avec 2 pilotes de communication sur la même cible.
Published for:Schneider Electric France
Cela vous a-t-il été utile ?