Comment définir un contacteur inverseur de type LC2D, LC2F et LK2 ?
La famille des contacteurs inverseurs de référence LC2D, LC2F et LK2D n'est pas homogène, elle comprend les fonctionnalités suivantes :
- inverseur de sens moteur ==> toujours tripolaire, inverse une phase parmi trois,
- inverseur de source tétrapolaire ==> permet d'alimenter les récepteurs à partir de deux sources électriques différentes, le neutre est commuté,
- inverseur de source tripolaire ==> idem précédent , le neutre n'est pas commuté,
- la famille des contacteurs inverseurs faible puissance de référence LK2D comporte une gamme silencieuse et une gamme basse consommation,
Un contacteur inverseur LC2D ou LC2F est composé au minimum de deux contacteursauxquels il est possible d'ajouter les additifs :
- condamnation mécanique,
- verrouillage électrique,
- jeu de connexions puissance.
ces additifs sont accessibles soit individuellement, soit sous forme de kit .
Les contacteurs inverseurs LC2D et LC2F existent pour certains d'entre eux en produit complet référencé comprenant les deux contacteurs, la condamnation mécanique et le jeu de connexion puissance ; pour les autres il n'existe pas de produit complet , il est nécessaire de définir tous les éléments : contacteurs, additifs et de les monter soi-même.
Ainsi les contacteurs inverseurs TESYSD Everlink n'existent pas en produit référencé, il est nécessaire d'approvisionner les deux contacteurs et ses additifs.
Le tableau synthétique joint :
- pointe les produits complets référencés, il sera possible d'aisément trouver des pièces de rechange contacteur, condamnation mécanique, jeu de connexion puissance voir de monter entièrement le contacteur inverseur si le délai de livraison du produit référencé est trop important
- permet de définir aisément les contacteurs , condamnation mécanique, jeu de connexion puissance, verrouillage électrique pour les contacteurs inverseur non référencés