{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Qu'est-ce que le temps de synchronisme ?

Définition

Il s'agit de la surveillance du délai qui existe entre l'activation ou désactivation de deux entrées sécurité.
Ce délai est borné et si ce délai est dépassé, c'est qu'un évènement non prévu a fait dériver le système et peut porter préjudice à la sécurité.

Particularités

Le synchronisme n'est possible que si le module est configuré en réarmement automatique.

Le synchronisme est une plus value apportée au client, cette plus value n'est pas reconnue par la législation.

La valeur du synchronisme est une donnée intrinsèque du module. ( ex pour XPSAT : 75 ms)

Exemple

Cahier des charges

Machine fonctionnant 24h/24, le cycle suppose que l'opérateur aille chercher chaque pièce usinée dans la machine, il doit ouvrir et fermer le capot à chacune des pièces.

Le réarmement manuel diminuerait la productivité, il est décidé d'utiliser le réarmement automatique

Fonctionnement

Un capot coulissant géré avec des interrupteurs de position en mode combiné protège l'opérateur

L'opérateur ouvre le capot, retire la pièce usinée, installe une pièce brute, ferme le capot et actionne le départ cycle de la machine

Le module Préventa va constamment surveiller la cohérence des états des deux capteurs mais aussi si les changements d'état des deux capteurs sont simultanés (au jeu mécanique près et suivant la vitesse de fermeture du capot).

Cette durée est appelée '' temps de synchronisme ''

Cette durée de synchronisme n'est effective que lorsque le capot doit s'ouvrir

Image

Conséquences

Si les deux interrupteurs sont actionnés dans le délai prévu => OK

S'ils ne le sont pas :

  • un des capteurs commence à être détérioré,
  • un copeau bloque le carter,
  • un malveillant ou inconscient cherche à forcer le capot,
  • le module coupe l'alimentation puissance,

Utilité

  • permet d'anticiper une panne
  • permet de prévenir des actions frauduleuses

En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus