Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'alimenter des variateurs ATV32, ATV61 et ATV71 avec des tensions inférieures à celles pour lesquelles ils étaient prévus ?


Il est possible d'alimenter un variateur ATV32, ATV61 ou ATV71 avec une tension inférieure à celle pour laquelle il a été initialement conçu.

Il est néanmoins nécessaire de déclarer dans le variateur cette alimentation particulière afin que le variateur ne la détecte pas comme un défaut.

Cette déclaration est réalisée par le paramètre UrES.
 

Variateur ATV32 


Menu CONF ==> FULL ==> FLT- ==>USB- ==> UrES = ( au choix suivant tableau 200, 220, etc.)
  • Les variateurs avec suffixe M2 ( 230VAC) peuvent être alimentés en 200VAC, 220VAC, 230VAC et 240VAC,
  • Les variateurs avec suffixe N4 ( 400VAC) peuvent être alimentés en  380VAC, 400VAC, 440VAC, 460VAC et 500VAC. 

 


 

Variateurs ATV61 et ATV71



Menu 1.8 GESTION DEFAUTS ==> GESTION SOUS TENSION ==> TENSION RESEAU =  au choix suivant tableau 200, 220, etc.)
  • Les variateurs avec suffixe M3 ( 230VAC) peuvent être alimentés en 200VAC, 220VAC, 230VAC et 240VAC,
  • Les variateurs avec suffixe N4 ( 400VAC) peuvent être alimentés en 380VAC, 400VAC, 440VAC, 460VAC et 480VAC,
  • Les variateurs avec suffixe Y ( 690VAC) peuvent être alimentés en  500VAC, 600VAC et 690VAC.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?