Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il possible d'adapter un voyant GV2SN sur un coffret LE1D ?
Oui, il est possible d'installer des voyants GV2SN sur des coffrets LE1D09 à LE1D95.
Le voyant doit être placé en haut et à droite du coffret car la profondeur de 100mm du coffret est compatible avec la profondeur de 30mm du voyant.
Pour positionner ce voyant, il est nécessaire de percer le coffret d'un diamètre de 9mm.
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus