Comment connecter et paramétrer les sondes PTC sur un ATV61 / ATV71?
La fonction surveillance thermique via les sondes PTC est assurée sur les variateurs ATV61 et ATV71 par des entrées spécifiques.
Caractéristiques communes de ces entrées
- valeur nominale < 1,5 kohms : elle correspond à 6 sondes maxi de 250 ohms à 20°C ou à deux jeux de trois ( quelquefois pré-câblées dans les moteurs ),
- résistance de déclenchement 3 kohms,
- valeur de réinitialisation 1,8 kohms,
- protection court-circuit <50ohms.
Localisation des entrées
- l'entrée LI6 du bornier :câbler les résistances PTC entre les bornes LI6 et 0V, cette entrée est vue comme une entrée PTC si le switch SW2 est sur le position PTC,
- l'entrée TH1+ / TH1- de la carte optionnelle VW3A3201,
- l'entrée TH2+ / TH2- de la carte optionnelle VW3A3202,
Réglages
Le paramètre à régler sera différent suivant l'entrée PTC choisie:
- entrée LI6
Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => GESTION SONDES PTC => [ Sondes LI6 =PTC ] - entrée TH1+/TH1-
Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => GESTION SONDES PTC => [ Sondes PTC1 ] - entrée TH2+ / TH2-
Menu 1.8 GESTION DEFAUTS => GESTION SONDES PTC => [ Sondes PTC2 ]
Les valeurs des paramètres Sondes LI6 =PTC, Sondes PTC1, Sondes PTC2 sont alors à régler suivant le besoin client :
- Non : entrée non utilisée (valeur usine)
- Toujours : les défauts sondes PTC sont surveillés en permanence, même puissance hors tension (à condition que le contrôle reste sous tension)
- Puiss.ON : les défauts sondes PTC sont surveillés pendant que la puissance du variateur est sous tension
- Moteur.ON : les défauts sondes PTC sont surveillés pendant que le moteur est sous tension
Défaut générés par les sondes
- surchauffe moteur,
- défaut de coupure de sonde,
- défaut de court-circuit de sonde.