Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Est-il possible de connecter les variateurs ATV21 ou ATV212 sur leurs bus DC ?
Non, Il n'est pas possible de se connecter directement sur les bus DC des variateurs ATV21 et ATV212.
Cette gamme de variateur est dédié à toutes les applications de ventilation et de pompage existant dans les bâtiments tertiaires et commerciaux, ainsi la ventilation, le traitement d'air, les pompes à chaleur, etc...
Il est conçu pour générer et optimiser un couple fonction du carré de la vitesse typique de ces applications.
Ces environnements de type Bâtiment " Building" sont caractérisés par des contraintes sévères aussi bien du point de vue limitation d'harmoniques que du point de vue radio-perturbations. Les variateurs ATV21 et ATV212 permettent l'un et l'autre de part :
- leur technologie C-Less capable de limiter drastiquement les harmoniques de 0 à 50 Hz,
- leurs filtres CEM performants adaptés aux normes de niveau de radio-perturbation exigées dans ces milieux.
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}