Les démarreurs ATS et les variateurs ATV ont-ils la possibilité de fonctionner avec deux sens de marche ?
Cas des démarreurs
Les démarreurs ATS01 et ATS48 ne délivre sur ses bornes de sortie puissance que la tension reçue phase à phase sur les bornes d'entrée puissance.
Le sens de rotation du moteur dépend donc uniquement de l'ordre des phases en amont du démarreur ( L1, L2, L3)
phase 2 sur L2 => phase 2 sur T2
phase 3 sur L3 => phase 3 sur T3
phase 1 sur L2 => phase 1 sur T2
phase 3 sur L3 => phase 3 sur T3
Cas des variateurs
Les variateurs redressent la tension triphasée d'entrée en une composante continue et regénèrent ensuite une tension triphasé de sortie complètement nouvelle qui peut être aussi bien créée pour faire tourner le moteur en marche avant qu'en marche arrière.
Voici l'action du variateur sur ses bornes puissances U et V lorsque l'opérateur commande le variateur avec ses entrées commande.
Variateurs ATV312, AT32, ATV61 et ATV71
Sinon chercher le paramètre rrS ( Aff. sens arrière) situé dans le menu I-O (Entrées- Sorties) et l'affecter à l'entrée Tout Ou rien souhaitée (exemple LI2),
Menu I/0 ==> rrS = LI2.
Publié pour: Schneider Electric France










Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.