ATV312 - Comment mettre en oeuvre la fonction + vite / - vite ( plus vite / moins vite ) ?
Introduction
Comment mettre en œuvre le + vite / - vite sur le variateur ATV312 ?
Précision importante
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''.
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''.
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
- Menu CtL ==> CFG = Std,
==> FCS = InI (le paramètre repasse à no à la fin).
Cette fiche considère que :
- les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
- le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
- le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
- le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence),
1) + vite / - vite par les entrée logiques LIx
Paramétrage
Suppression des fonctions incompatibles
- menu Fun => SAI => SA2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS4 = n0,
Paramétrage du + vite - vite
- menu CtL => LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- menu CtL => Fr1 = UPdt,
- menu FUn => UPd => USP =LI3,
- menu FUn => UPd => dSP = LI4,
- menu FUn => UPd => Str mettre votre choix ( n0 si vous souhaitez aucune mémorisation de la vitesse après coupure de courant; RAM pour une mémorisation lorsque les ordres de marche disparaissent; ou EEP pour conserver en permanence dans une mémoire la dernière vitesse atteinte, lorsque le réseau d'alimentation ou les ordres de marche disparaissent).
Câblage
Préparation pour ponter :
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI3 sur la borne +24V pour augmenter la fréquence moteur,
- la borne LI4 sur la borne +24V pour diminuer la fréquence moteur.
Fonctionnement
Sens avant ou arrière
Dès que LI1 (sens Avant) ou LI2 (sens Arrière) seront pontées, le variateur va se placer en attente d'une commande + vite / - vite.
- vite et + vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse, ponter LI3 ou LI4, relâcher ensuite LI3 ou LI4 lorsque la vitesse souhaitée est atteinte.
Rampes accélération et décélération
Quelque soit le sens, le variateur respectera les rampes d'accélération et d'accélération des paramètres ACC et DEC réglées usine à 3 secondes.
Pour diminuer ou augmenter les rampes d'accélération et de décélération, vitesse max et vitesse min
Aller dans le menu SET et modifier les paramètres LSP, HSP, ACC et DEC.
Exemple pour le paramètre HSP : Menu SET ==> HSP = 40 (si la vitesse maximum souhaitée est de 40Hz).
Exemple pour le paramètre HSP : Menu SET ==> HSP = 40 (si la vitesse maximum souhaitée est de 40Hz).
Remarque
Au lieu de ponter LI1, LI2,LI3 ou LI4, utiliser des contacts de bouton tournant, de bouton poussoir ou de sortie automate.
Conseil
Si ce mode de fonctionnement suffit, finaliser la mise en service avec les rubriques :
- protection thermique du moteur,
- autoréglage,
Etat NSt
Si le défaut Nst apparaît fréquemment à la mise sous tension, appliquer la rubrique 9.
Paramétrage
Suppression des fonctions incompatibles
· menu Fun => SAI => SA2 = n0,
· Mmenu FUn => PSS => PS2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS4 = n0,
Paramétrage du + vite - vite
- menu CtL => LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- menu CtL => Fr1 = UPdH,
Câblage
Préparation pour ponter :
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
Fonctionnement
Sens avant ou arrière
Dès que LI1 (sens Avant) ou LI2 (sens Arrière) seront pontées, le variateur va se placer en attente d'une commande + vite / - vite.
+ vite / - vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse :
- se positionner obligatoirement sur le paramètre rFR du menu SUP,
- tourner la mollette de l'afficheur dans un sens ou dans l'autre.
Remarque
La même fonction peut être réalisée plus simplement : voir lien ci-dessous
Paramétrage
Suppression des fonctions incompatibles
- menu Fun => SAI => SA2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS4 = n0.
Configuration de l'entrée analogique
- Menu CtL ==> LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- Menu CtL ==> Fr1 = AI1.
Paramétrage du + vite - vite
- Menu CtL => Fr2 = UPdt,
- Menu FUn => UPd => USP =LI3,
- Menu FUn => UPd => dSP = LI4,
- Menu FUn => UPd => Str mettre votre choix (n0 si vous souhaitez aucune mémorisation de la vitesse après coupure de courant; RAM pour une mémorisation lorsque les ordres de marche disparaissent; ou EEP pour conserver en permanence dans une mémoire la dernière vitesse atteinte, lorsque le réseau d'alimentation ou les ordres de marche disparaissent).
Permutation de la consigne fournie par l'entrée analogique à celle fournie par la fonction + vite - vite
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple) :
- Menu CtL ==> rFC = LI5,
- L'activation de cette entrée permet de passer de Fr1 à Fr2.
Câblage
Préparation pour ponter :
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI3 sur la borne +24V pour augmenter la fréquence moteur,
- la borne LI4 sur la borne +24V pour diminuer la fréquence moteur,
- la borne LI5 sur le borne +24V pour permuter la consigne fournie par l'entrée analogique à celle de la fonction + vite / - vite,
- pour l'entrée analogique AI1, utiliser un potentiomètre de valeur maximum 10 kohms, la référence SZ1RV1202 est le standard de potentiomètre Schneider : valeur 2,2 kohms.
Fonctionnement
Sens avant ou arrière
- Dès que LI1 ou LI2 seront pontées, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par la consigne AI1.
+ vite / - vite
- Pour augmenter ou diminuer la vitesse, ponter LI5 puis ponter LI3 ou LI4.
Attention : Si l'ordre de marche reste actif durant le passage de la consigne analogique à la fonction +/- vite, alors la consigne de fréquence est préservée. L'inverse n'est pas vrai. Lorsque que l'on passe de la fonction +/- vite à la consigne analogique, la consigne de fréquence revient à la valeur de AI1.
Remarque
Au lieu de ponter LI1, LI2,LI3, LI4 ou L5, utiliser des contacts de bouton tournant, de bouton poussoir ou de sortie automate.
Conseil
Si ce mode de fonctionnement suffit, finaliser la mise en service avec les rubriques 7 et 8 :
- Protection thermique du moteur
- Autoréglage
Etat NSt
Si l'état Nst apparaît fréquemment à la mise sous tension, appliquer la rubrique 9.
Paramétrage
Suppression des fonctions incompatibles
- menu Fun => SAI => SA2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS2 = n0,
- menu FUn => PSS => PS4 = n0,
Configuration de l'entrée analogique
- menu CtL => LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- menu CtL => Fr1 = AI1.
Paramétrage du + vite - vite
- menu CtL => Fr2 = UPdH.
Permutation de la consigne fournie par l'entrée analogique à celle fournie par la fonction + vite - vite
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple) :
- Menu CtL ==> rFC = LI5,
- L'activation de cette entrée permet de passer de Fr1 à Fr2.
Câblage
Préparation pour ponter :
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI5 sur le borne +24V pour permuter la consigne fournie par l'entrée analogique à celle de la fonction + vite / - vite.
Fonctionnement
Sens avant ou arrière
Dès que LI1 ou LI2 seront pontées, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par l'entrée analogique AI1 (potentiomètre).
+ vite / - vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse :
- ponter LI5 avec la borne +24V,
- se positionner obligatoirement sur le paramètre rFR du menu SUP,
- tourner la mollette de l'afficheur dans un sens ou dans l'autre.
Remarque
Au lieu de ponter LI1, LI2, L5, utiliser des contacts de bouton tournant, de bouton poussoir ou de sortie automate.
Conseil
Si ce mode de fonctionnement suffit, finaliser la mise en service avec les rubriques 7 et 8 :
- protection thermique du moteur,
- autoréglage,
Etat NSt
Si le défaut Nst apparaît fréquemment à la mise sous tension, appliquer la rubrique 9.
Paramétrage
Vitesses présélectionnées
Vérifier si les réglages usine suivants sont toujours respectés :
- menu SET => LSP = 0 HSP = 50,
- menu FUN ==> PSS ==> PS2 = LI3.
Forcer :
- menu CTL => LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- menu FUN ==> PSS ==> PS4 = n0,
- menu FUN ==> PSS ==> SP2 = référence de fréquence souhaitée : par exemple 25 Hz.
Configuration + vite / - vite:
- menu CtL ==> Fr2 = UPdt,
- menu FUn ==> UPd ==> USP =LI4,
- menu FUn ==> UPd ==> dSP = LI5,
- menu FUn ==> UPd ==> Str mettre votre choix ( n0 si vous souhaitez aucune mémorisation de la vitesse après coupure de courant; RAM pour une mémorisation lorsque les ordres de marche disparaissent; ou EEP pour conserver en permanence dans une mémoire la dernière vitesse atteinte, lorsque le réseau d'alimentation ou les ordres de marche disparaissent).
Permutation de la consigne fournie par l'entrée analogique à celle fournie par la fonction + vite - vite
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI5 par exemple):
- menu CtL ==> rFC = LI6,
- l'activation de cette entrée permet de passer de Fr1 à Fr2.
Câblage
Préparation pour ponter :
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI3 sur la borne +24V pour choisir la vitesse présélectionnée,
- La borne LI4 sur la borne +24V pour augmenter la vitesse,
- La borne LI5 sur la borne +24V pour diminuer la vitesse,
- la borne LI6 sur le borne +24V pour permuter la consigne fournie par l'entrée analogique à celle de la fonction + vite / - vite.
Fonctionnement
Sens avant ou arrière
La vitesse présélectionnée étant déjà choisie (via LI3), dès que LI1 ou LI2 seront pontées, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par l'entrée présélectionnée.
+ vite / - vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse :
- ponter LI5,
- ponter LI3 ( augmenter ) ou LI4 ( diminuer).
Remarque
Au lieu de ponter LI1, LI2,LI3, LI4, L5 ou LI6, utiliser des contacts de bouton tournant, de bouton poussoir ou de sortie automate.
Conseil
Si ce mode de fonctionnement suffit, finaliser la mise en service avec les rubriques 7 et 8 :
- protection thermique du moteur,
- autoréglage.
Etat NSt
Si le défaut Nst apparaît fréquemment à la mise sous tension, appliquer la rubrique 9.
Paramétrage
Vitesses présélectionnées
Vérifier si les réglages usine suivants sont toujours respectés :
- menu SET => LSP = 0 HSP = 50,
- menu FUN ==> PSS ==> PS2 = LI3,
Forcer :
- menu CTL => LAC = L2 (validation par appui prolongé de 2 secondes sur ENT),
- menu FUN ==> PSS ==> PS4 = n0,
- menu FUN ==> PSS ==> SP2 = référence de fréquence souhaitée : par exemple 25 Hz.
Paramétrage du + vite - vite
- menu CtL => Fr2 = UPdH.
Pour les permuter, il est nécessaire de disposer d'une entrée (LI4 par exemple) :
- menu CtL ==> rFC = LI4,
- l'activation de cette entrée permet de passer de Fr1 à Fr2.
Câblage
Préparation pour ponter :
- la borne LI1 sur la borne +24V pour sens de marche Avant,
- la borne LI2 sur la borne +24V pour sens de marche Arrière,
- la borne LI3 sur la borne +24V pour choisir la vitesse présélectionnée,
- la borne LI4 sur le borne +24V pour permuter la consigne fournie par l'entrée analogique à celle de la fonction + vite / - vite.
Fonctionnement
Sens avant ou arrière
La vitesse présélectionnée étant déjà choisie (via LI3), dès que LI1 ou LI2 seront pontées, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le sens Avant ou Arrière et lui faire atteindre la vitesse fournie par l'entrée présélectionnée.
+ vite / - vite
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse :
- ponter LI4,
- se positionner sur le paramètre rFR du menu SUP,
- tourner la mollette de l'afficheur dans un sens ou dans l'autre,
Remarque
Au lieu de ponter LI1, LI2,LI3, LI4 utiliser des contacts de bouton tournant, de bouton poussoir ou de sortie automate.
Conseil
Si ce mode de fonctionnement suffit, finaliser la mise en service avec les rubriques 7 et 8 :
- protection thermique du moteur,
- autoréglage,
Etat NSt
Si l'état Nst apparaît fréquemment à la mise sous tension, appliquer la rubrique 9.
Régler la protection thermique du variateur pour protéger le moteur. Sur la plaque signalétique moteur, mémoriser l'intensité nominale et la reporter sur le paramètre Ith du variateur :
- menu SET ==> Ith = I nom Moteur.
Cette opération n'est pas indispensable mais elle est fortement conseillée, elle permet, entre autre, d'optimiser les courants (les réduire) ce qui évite les échauffements et permet des économies d'énergie.
Pratiquement, il s'agit d'aller lire les informations de la plaque signalétique moteur et de les copier dans le variateur, puis de lancer le Tun ou autoréglage.
- le moteur doit être relié au variateur (contacteur aval actif ),
- l'ordre de marche LI1 ou LI2 doit être désactivé.
Menu drC ==>
- UnS = tension nominale plaquée moteur,
- FrS = Fréquence nominale plaquée moteur,
- nCr = Intensité nominale plaquée moteur,
- nSP = glissement nominal plaqué moteur,
- COS = cosinus phi du moteur plaqué moteur,
- tUn = YES : valider avec la touche ENT pendant au moins 2 sec. Si l'opération d'autoréglage s'est bien passée, tUn évolue à Done (fait).
Nst est un état du variateur :
- Attente d'un front montant sur son entrée LI1 pour pouvoir démarrer
Le paramètre tCt [Type cde 2 fils] est positionné à la valeur trn [Transition] en réglage usine, ce réglage indique qu'un changement d'état transition ou front est nécessaire pour enclencher la marche afin d'éviter un redémarrage intempestif après une interruption de l'alimentation.
- Attente d'une commande par bus ou réseau de communication (CanOpen, Modbus, ,TCP/IP,..). le variateur est alors câblé. Si vous souhaitez tester le variateur hors communication, par ex avec le bornier ou l'afficheur, dé-câbler le variateur et forcer en réglage usine.
Pour l'éviter :
- vérifier que le produit est en commande 2 fils, le positionner dans cette configuration :
Menu I-O ==> tCC = 2C,
- positionner le paramètre tCt [Type cde 2 fils] à la valeur LEL [Niveau] (l'état 0 ou 1 est pris en compte pour la marche ou l'arrêt) :
Menu I-O ==> tCt = LeL,
Attention, le produit redémarre à la mise sous tension; vérifier si la sécurité des biens et personnes est prise en compte.
Publié pour: Schneider Electric France