En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

ATV312 - Comment affecter les ordres de marche et la consigne entre le bornier et l'afficheur clavier intégré ?

Introduction

Lors de la mise en service ou même lors du fonctionnement définitif, il peut être intéressant de :
  • faire démarrer le variateur avec le bornier, la consigne étant définie par la mollette de l'afficheur-clavier intégré
  • faire démarrer le variateur par le clavier-afficheur intégré, la consigne étant définie par un potentiomètre câblé sur AI1
  • piloter le variateur uniquement par son clavier-afficheur intégré, que ce soit pour la commande ou pour la consigne
Précision importante
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
  • Menu CtL è CFG = Stdè FCS = InI (le paramètre repasse à no à la fin).,
Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).
Attention, l'afficheur terminal intégré est détaillé dans la figure suivante, il ne s'agit en aucun cas des terminaux déportés pour lesquels la configuration des commandes et de la consigne est complètement différente.
Cette configuration à partir des terminaux déportés est détaillée dans le lien en bas de cette fiche.
Image
Consigne par l'afficheur-clavier intégré, commande par le clavier
  • Menu CtL => Fr1 = AIV1.
Pour pouvoir modifier la fréquence, il faut obligatoirement se positionner sur le paramètre de consigne de vitesse :
  • Menu rEF => AIV1. L'affichage est en pourcentage et non en Hz.
Consigne par le bornier, commande par l'afficheur-clavier intégré :
La consigne provient du bornier (AI1 en réglage usine) et la commande par les touches RUN/STOP du terminal graphique.
  • Menu CtL => CHCF = SEP,
  • Menu CtL => Cd1 = LOC.
Consigne et commande par l'afficheur-clavier intégré
La consigne est donnée par la molette et la commande par les touches RUN/STOP.
  • Menu CtL => CHCF = SEP.
  • Menu CtL => Fr1 = AIV1.
  • Menu CtL => Cd1 = LOC.
Pour pouvoir modifier la fréquence, il faut obligatoirement se positionner sur le paramètre de consigne de vitesse :
  • Menu rEF => AIV1. L'affiche est en pourcentage et non en Hz.
Nota : Si un terminal déporté est présent, il sera également possible de modifier la fréquence via le terminal déporté. Par contre le touche RUN ne sera pas active.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies