En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

ATV312 - Comment affecter les ordres de marche et la consigne à partir d'un terminal déporté ?

Introduction

Lors de la mise en service ou même lors du fonctionnement définitif, il peut être intéressant de :
  • piloter le variateur uniquement à partir du terminal déporté, que ce soit pour la commande ou la consigne,
  • piloter la consigne en vitesse du variateur à partir de la mollette du terminal déporté, et les ordres de marche et d'arrêt à partir du clavier.
Précision importante
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''.
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
  • Menu CtL è CFG = Stdè FCS = InI (le paramètre repasse à no à la fin).,
Cette fiche considère que :
  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner
le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).
est du même calibre que le moteur,
Attention, les terminaux déportés sont détaillés dans la figure suivante, il ne s'agit en aucun cas de l'afficheur terminal intégré pour lequel la configuration des commandes et de la consigne est complètement différent.
Cette configuration à partir du terminal afficheur intégré est détaillé dans le lien en bas de cette fiche.
Terminal
Pilotage par terminal déporté seul
Paramétrage
  • Menu CtL => LAC = L1 ou L2,
  • Menu CtL => LCC = YES.
Fonctionnement
  • bouton RUN : mise en Marche du variateur (la touche RUN du terminal-clavier intégré n'est plus active),
  • bouton STOP : arrêt du produit,
  • bouton FWD/REV : inversion du sens de rotation,
  • pour modifier la consigne :
    1) positionner obligatoirement le terminal déporté sur le paramètre LFr du menu rEF :
    Menu rEF => LFR,
    2) augmenter ou diminuer la vitesse en actionnant suivant les terminaux soit la mollette ou les boutons "flèche vers la haut " ou " flèche vers le bas".
    Attention : il est tout de même possible de modifier la fréquence par la molette du variateur !
Pilotage par terminal déporté avec possibilité de dissocier la commande et la consigne
Paramétrage
Pour piloter le variateur à partir du terminal déporté :
  • Menu CtL => Fr1 = LCC.
Pour dissocier la commande de la consigne :
  • Menu CtL => LAC = L3, (appui prolongé de 2s),
  • Menu CtL => CHCF = SEP
Pour commander le produit à partir d'un autre support que le terminal déporté,
  • Menu CtL => Cd1 = tEr (bornier),
    = Mdb ( Modbus),
    = nEt (réseau),
    = LOC (afficheur-clavier intégré).
Fonctionnement
Pour modifier la consigne :
  • positionner obligatoirement le terminal déporté sur le paramètre LFr du menu rEF :
    Menu rEF => LFR,
  • augmenter ou diminuer la vitesse en actionnant suivant les terminaux soit la mollette ou les boutons "flèche vers la haut " ou " flèche vers le bas".
    Attention : il est tout de même possible de modifier la fréquence par la molette du variateur !
Pour les ordres de marche
  • ponter LI1 à la borne +24 si Cd1 = tEr
  • attendre l'ordre Modbus ou réseau si Cd1 = Mdb ou nET
ATTENTION : Le retour aux réglages usines n'agit pas sur le paramètre LCC !
configuration à partir du terminal afficheur intégré

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies