En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quels sont les paramètres de communication de l'ATS48 afin de se connecter avec le logiciel Somove ?


Pour que la connexion soit possible, il est nécessaire que les paramètres vitesse, nombre de bits de données, type de parité et nombre de bits de stop soient rigoureusement identiques entre SoMove installé sur le PC et le port de communication RJ45 du démarreur ATS48.

Hors,
  • en réglage usine, la configuration du démarreur ATS48 est la suivante :
Tableau

soit 8bits de données, sans parité et un bit de stop
  • par défaut, sur le logiciel Somove, la type de parité est  réglée à "Paire".

Il est donc nécessaire de modifier le type de parité soit sur le logiciel Somove soit sur le démarreur pour que la liaison puisse être établie.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: