Comment dépanner le défaut SLF sur un variateur de vitesse ATV312 alors qu'il n'est pas piloté par la communication Modbus ?
- Si le variateur de vitesse n'est pas piloté par la communication Modbus,
- si le défaut "SLF" apparait,
c'est que :
- aucun terminal graphique n'est raccordé au variateur,
- le paramètre LCC est configuré sur YES.
Il est nécessaire que la commande par terminal déporté soit désactivée.
Attention : Le paramètre LCC n'est pas repositionné sur No après un retour en réglage usine.