Quel type de filtre sur la charge peut on utiliser pour une commande en courant continu des pôles d'un contacteur ?
Le raisonnement à adopter pour le choix d'un contacteur avec ou sans filtre est développé à travers l'exemple suivant :
Soit à alimenter l'induit d'un moteur à courant continu 24V, 3A.
Le choix se porte sur le contacteur LC1D09, le plus faible calibre de la gamme TESYSD.
La durabilité électrique (en millions de manoeuvres) s'exprime pour chaque référence de contacteur par rapport à la puissance coupée
Vis à vis de l'exemple, la puissance du moteur shunt est : 24 x 3 = 0,072KW en catégorie d'emploi DC2 ou DC3.
Dans ces conditions, la durabilité électrique du contacteur sera supérieure à 10 millions de manoeuvres pour un LC1D09, et sera limitée par sa durabilité mécanique de 15 millions de manoeuvres.
Un filtre sur la charge pour prolonger la vie des pôles du contacteur est donc inutile, puisque sans filtre, elle est déjà de 15 millions de manoeuvres.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.