Sur une application monophasée, comment doit se faire le câblage du disjoncteur moteur GV7R?
Il n'est pas possible d'utiliser le disjoncteur moteur GV7 sur une application monophasée même en raccordant les trois phases en série car ce produit possède la fonctionnalité manque de phase qui ne peut être occultée.
En effet, cette détection est faite par mesure des temps interphase, donc même en câblant 2 phases en série (comme pour le LRDxx), la détection par manque de phase va provoquer le déclenchement (en moins de 4 secondes).
Pour avoir un disjoncteur magnétothermique en monophasé il est nécessaire d'utiliser le disjoncteur NSXxx avec un module qui puisse travailler en monophasé.