Adaptation des presse-étoupes PG et ISO : compatibilité et précautions
Le schéma associé met en évidence les différences de diamètre entre les presse-étoupes de type PG (Pas Gaz) et ISO, rendant leur interchangeabilité non directe.
✅ Adaptateurs disponibles pour conversion :
- DE9RA1620 : PG16 → ISO20
- DE9RA2125 : PG21 → ISO25
⚠️ Conditions d’installation :
- Ces adaptateurs doivent impérativement être montés dans des trous taraudés.
- En cas d’utilisation dans des trous lisses, il est nécessaire d’ajouter un écrou spécifique :
→ DE9EC21 pour PG21