Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Combien de cellules est-il possible d`associer à un XPSCM pour réaliser la fonction muting ?
- 1 à 2 détecteurs raccordés sur la bornes MA d'un XPSCM,
- 1 à 2 autres détecteurs raccordés sur la borne MB du même XPSCM,
permettent la réalisation d'une fonction "muting" à partir de ce module.
Il s'agit de détecteurs photoélectriques de type barrage monofaisceau à entrée test et de référence XU2S18.
Sur chacune des bornes MA ou MB, les 2 cellules peuvent être câblées en série ou en parallèle.
Or l`association en série de détecteurs photoélectrique est déconseillée (voir ci dessous).
Règles de mise en série des détecteurs 3 fils inductifs XS, capacitifs XT, photoélectriques XU.
Cela vous a-t-il été utile ?