{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Consulter notre FAQ
Comment récupérer le mot de passe utilisateur égaré du moniteur de sécurité ASISWIN2?

Dans ASISWIN2, les commandes de haute sécurité suivantes sont protégées par un mot de passe :

  • PC vers Moniteur…,
  • apprendre la configuration de sécurité,
  • validation…,
  • arrêt,
  • changement de mot de passe…

Procédure

Pour utiliser une commande protégée par mot de passe, il est nécessaire d'entrer le mot de passe dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour de façon à confirmer l'autorisation à exécuter la commande.

mot de passe asiswin2

Le mot de passe peut être composé des 4 à 8 caractères alphanumériques suivants :

  • A … Z,
  • a … z,
  • 0 … 9.

Il est nécessaire de bien respecter la casse

Si le mot de passe saisi est incorrect, un message d'erreur s'affiche et l'exécution de la commande est interrompue.

erreur mot de passe asiswin2

Remarques

Si le mot de passe saisi est correct, ASISWIN2 le garde en mémoire pendant 5 minutes.
Si  une autre commande protégée par mot de passe doit être exécutée pendant ce laps de temps, il n'est pas besoin de le ressaisir.
Le temps restant de conservation en mémoire repasse à 5 minutes à chaque fois qu'une commande protégée par mot de passe est exécutée.

L'utilisation du logiciel est ainsi simplifiée car il n'est pas nécessaire de saisir le mot de passe sans arrêt.
Il faut néanmoins rester très vigilant sur l'utilisation de ce mot de passe.

Ce mot de passe est récupérable uniquement par le fabricant des moniteurs "AS-i safety". Une telle procédure nécessite donc un certain délai.

Il est donc important de ne pas oublier ou égarer ce mot de passe.

Réglage "usine" ou "par défaut"

Par défaut (réglage d'usine), le mot de passe du moniteur de sécurité AS-interface est « SIMON ».
S'il faut renouveler la configuration du moniteur de sécurité AS-interface, il faut remplacer ce mot de passe par défaut par un autre mot de passe confidentiel.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: