{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Existe-t-il un potentiomètre de 22 kilo-ohms soit 22000 ohms ?

Schneider commercialise des potentiomètres pour ses combinateurs.
Il s'agit de potentiomètre linéaire à point milieu qui permettent avec un seul curseur de coder en tension deux mouvements (Montée/descente, Translation Avant / translation Arrière, etc…)

Les zones neutres autour des points milieu peuvent être :
  • quasi inexistantes, gammes XKZA,
  • De l'ordre de 30 à 40°, gammes XKBZ et XKDZ,

Un certain nombre de ces potentiomètres sont catalogués avec des résistances standard (2x2350 ohms), (2x500 ohms), (2x 1100 ohms), (2x 5000 ohms), (2x400 ohms) mais il est possible de fabriquer des potentiomètres sur mesure.
Les potentiomètres sans zone neutres seront commandés sous le radical XKZA1500 avec la valeur de résistance souhaitée mentionnée dans le texte technique.
Les potentiomètres avec zone neutre de 40° ou 30° seront commandés sous le radical XKDZ1500 (30°) avec la valeur de résistance souhaitée mentionnée dans le texte technique.
Pour XKBZ****** avec zone neutre (potentiomètre a monter uniquement sur XKB) contacter la plateforme téléphonique pour demander un radical de commande provisoire.

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus