Programmation +Vite/-Vite sur un ATV21
Paramétrage du variateur ATV21 en vue de son utilisation en + vite / - vite par appui sur 2 boutons poussoirs répercutés sur 2 entrées Tout Ou Rien du variateur.
Cette fonctionnalité est aussi appelée "potentiomètre motorisé".
Précision importante
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
TYP = 3
- les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton).
- le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues
- le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur
- le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence)
A l'activation de RES, la consigne diminuera régulièrement
- Positionner l'interrupteur SW4 sur la position Source
- la borne F sera pontée avec la borne P24 pour démarrer en marche avant à la vitesse UL
- la borne R sera pontée avec la borne P24 pour augmenter la consigne
- la borne RES sera pontée avec la borne P24 pour diminuer la consigne
- Menu F … => Au4 = 3
- CMOd = 0, Consigne de commande par entrées logiques,
- FMOd = 5, Consigne de vitesse : +/- vite,
- F111= 2, F : marche avant,
- F112= 41, R : + vite,
- F113= 42, RES : - vite,
Menu AUF => tHR = I nom moteur
=>uLu = Tension nominale plaquée moteur
=>F417 = Vitesse nominale plaquée moteur
=> F400= 2.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.