{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Comment implanter une boucle de régulation PID sur un variateur ATV21 ?


Le variateur de vitesse ATV21 a été conçu pour alimenter les moteurs de pompe ou de ventilateur dans le secteur tertiaire pour de la climatisation, chauffage, etc.

Cette fiche garantit l'implantation d'une boucle de régulation PID sur un variateur de vitesse ATV21.

A partir des réglages usine et  de quelques straps (ou pontages) il est possible de mettre en œuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.

Pièce(s) jointe(s)

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus