Est-il possible de disposer d'une tension de sortie triphasée de 400 V pour un variateur ATV Altivar alimenté en 230V monophasé ?
Sauf exception des 3 anciens variateurs ATV11 et des 4 variateurs ATV12, les variateurs de fréquence Schneider ATV fournissent une tension de sortie inférieure ou égale à la tension d'entrée.
Par conséquent, il est impossible d'obtenir une tension de 400V en aval d'un variateur alimenté par un réseau en 230V qu'il soit monophasé ou triphasé.
Les 3 anciens variateurs ATV11 et les 4 variateurs ATV12 actuels sont alimentés par une tension monophasée 100...120VAC et restituent une tension triphasée 200...240VAC.
Variateur ATV11
- ATV11HU05F1U 0,18 kW,
- ATV11HU09F1U 0,37 kW,
- ATV11HU18F1U 0,75 kW.
Variateurs ATV12
- ATV12H018F1 0,18kW,
- ATV12H037F1 0,37 kW,
- ATV12H075F1 0,75 kW,
- ATV12P037F1 0,37 kW sur semelle.