Quel est le nombre de contacts auxiliaire maximum de signalisation des pôles sur un TESYS U, 1 sens de marche ?
Les bases puissance TESYSU de type LUB12, LUB32, LUB120 et LUB320 comportent toutes nativement 2 contacts auxiliaires qui indiquent la position ouverte ou fermée des pôles :
- 1 NO ( "F") : bornes 13 - 14
- 1 NF ( "O") : bornes 21 - 22
Ces bornes sont accessibles à partir du bornier LU9BN11 utilisé pour le démarrage direct 1 sens de marche. Cette référence permet également le câblage de la bobine.
Attention : LU9BN11 est disponible en option pour les références LUB120 et LUB320 fournies sans connectique.
Il est possible de rajouter des contacts auxiliaires supplémentaires (en option), lesquels sont intégrés sur une carte additionnelle emboîtable dans la base puissance :
- LUFN20 : 2 NO ( "F") : bornes 33 - 34 et bornes 43 - 44
- LUFN11 : 1 NO ( "F") + 1 NF ( "O") : bornes 31 - 32 et bornes 43 - 44
- LUFN02 : 2 NF ( "O") : bornes 31 - 32 et bornes 41 - 42