En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment paramétrer un arrêt rapide par entrée logique sur un ATV312 (ou ATV31) ?


L'arrêt rapide peut être généré par :

  • une entrée Tout Ou Rien (TOR) du variateur ATV312 (ou ATV31) : adresse LI1 à LI6, (LI1 et LI2 sont souvent réservées à la commande de marche Avant ou Arrière),

  • une information de type bit issue des bus natifs CanOpen ou Modbus : adresse Cd11 à Cd15,

Fonctionnement

  • Si utilisation d'une entrée logique LI3 à LI6, l'arrêt sera effectif à l'état logique 0. Lorsque l'entrée repasse à 1, la machine peut redémarrer si l'ordre de marche LI1 ou LI2 est toujours présent et si la commande 2 fils sur niveau a été configurée.

  • Si utilisation d'un bit de commande issu de CanOpen ou Modbus, l'arrêt sera effectif à l'état logique 1 du bit Cd11 à Cd15.

  • La prise en compte de cet ordre d'arrêt rapide va diviser la durée de la décélération par un coefficient configurable à partir du variateur.

Important

Diviser un temps de décélération est intéressant mais encore faut il que le variateur puisse encaisser cette décélération sous peine de mise en défaut du variateur, état qui ne permet plus que l'arrêt roue libre, seuls des essais réels permettront de trouver la limite.

Configuration - réglages

  • si emploi d'entrées TOR : Menu FUn =>  StC => FSt = LI1 à LI6,
    Menu I/O => tCC = 2C,
    Menu I/O => tCt = LEL ou PFO,
  • si emploi de bit de commande Modbus ou CanOpen,
    Menu CtL => LAC = L3,
    Menu FUn => StC => FSt = Cd11 à Cd15,
  • dans tous les cas :
    Menu FUn =>  StC => dCF = 0 à10 : coefficient de division du temps de rampe.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: