Combien de contacts peut-on mettre sur les boutons tournants lumineux Harmony XB4/XB5 ?
Il est possible de superposer (empiler) sur les boutons tournants lumineux des gammes Harmony métallique XB4 ou plastique XB5 soit :
- deux contacts simples de chaque côté (4 au total) + un bloc lumineux au centre
- un contact double de chaque côté ( 2 au total) + un bloc lumineux au centre.
Les références de blocs contacts simples sont :
- ZBE101 : un contact "F",
- ZBE102 : un contact "O".
Les références de blocs contacts doubles sont :
- ZBE203 : deux contacts "F",
- ZBE201 : deux contacts "O".