Les variateurs détectent-ils une inversion de phase sur leur alimentation (en amont)?
Le courant électrique alternatif en amont des variateur de fréquence est redressé pour être stocké momentanément sous forme de courant continu dans des condensateurs.
Cette énergie est ensuite entièrement reconstruite via un pont puissance onduleur en tension monophasée ou triphasée capable d'alimenter un variateur.
De ce fait, l'ordre des phase de l'alimentation du variateur n'a aucune importance pour lui-même puisque cette alimentation alternative est systématiquement redressée.
Si le client souhaite néanmoins détecter une inversion de phase , il pourra utiliser un relais de contrôle type RM17TG00.
Cette inversion de phase doit être détectée pour des applications particulières (ex. utilisation d'un by-pass).