{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quel cordon pour la liaison entre un PC équipé de Unilink et un servovariateur Lexium 15 ?

Le logiciel Unilink est utilisé pour  la configuration et la supervision du servovariateur de la gamme Lexium15 à partir d'un PC.

Ce logiciel peut être activé de deux façons différentes :

  • autonome (lancer à partir de Windows)
  • à partir du logiciel PowerSuite ( lancer PowerSuite et cliquer sur LXM15)
    Intérêt : le logiciel PowerSuite permet la mise en oeuvre d’application nécessitant d’autres types de servovariateurs (Lexium 05) ou de variateurs de vitesse (Altivar).
    Attention : cette fonctionnalité n'est possible qu'à partir de la version 2.40 de PowerSuite.

Les cordons de raccordement à utiliser entre un PC équipé de Unilink ou PowerSuite et le servovariateur lexium15 sont différents suivant la nature du port de communication utilisé sur  le PC

  • port USB : câble TSXCUSB232 ( convertisseur USB-SUBD 9)
  • port SUBD9 : câble VW3M8601R03 équipé de 2 connecteurs de type SUBD femelle 9 contacts .

Cela vous a-t-il été utile ?