Quel est le logiciel de configuration pour Lexium 05A ?
PowerSuite est le nom générique du logiciel de configuration pour variateur Brushless de la gamme Lexium 05.
La référence du logiciel PowerSuite est VW3A8104.
Le kit de connexion qui permet la connexion entre le port série du PC supportant Powersuite et le variateur lexium est de référence VW3A8106.
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.