En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment éviter les sifflements d'un moteur ou la vibration de la mécanique de la machine lorsqu'un variateur de vitesse ATV31 ou un ATV312 en alimente le moteur ?

Il est nécessaire de différencier les deux bruits :

  • bruit d'origine électrique généré par la fréquence de découpage du courant par les modules puissance sortie du variateur (sifflements),
  • bruit d'origine mécanique généré par les fréquence de résonnance caractéristiques des mobiles en rotation (vibrations) comme les ventilateurs.


Pour éviter ces aléas :

  • sifflements : modifier la fréquence de découpage,
  • vibrations bruyantes : occulter la fréquence de fonctionnement.


Fréquence de découpage

Il faut modifier le paramètre fréquence de découpage  SFR.
Menu Réglages SEt => SFR = valeur entre 2 et 10 kHz ( 2 kHZ en réglage usine).

Fréquence de fonctionnement

Si ce problème est constaté sur une fréquence de fonctionnement précise, il est possible d'occulter cette fréquence en l'occultant via un des 2 paramètres fréquence occultée "JPF" et "JF2".
Ces paramètres interdisent un fonctionnement prolongé sur une plage de fréquence de +ou - 1 Hz autour de JPF ou JF2.

Menu Réglages SEt => JPF = valeur entre 0 et 500Hz ( 0 en réglage usine)
Menu Réglages SEt => JF2 = valeur entre 0 et 500Hz ( 0 en réglage usine)

Remarque

Le paramètre SFR est relatif à la fréquence de découpage des modules IGBT de l'étage de sortie du variateur, Les paramètres JPF et JF2 sont relatifs à la fréquence d'entraînement du moteur.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies