Comment discriminer les défauts thermiques des défauts magnétiques dans le cas d'utilisation de GV2ME, GV2P, et GV3P ?
En utilisant un GVAM11 associé à un GVAD10xx, il est possible de distinguer les défauts thermiques et magnétiques.
En l'absence de défaut :
- GVAM11: le contact 05-06 est fermé et le contact 05-08 est ouvert,
- GVAD10xx : Le contact de défaut 97-98 est ouvert,
- Aucun voyant n'est allumé.
En cas de défaut magnétique :
- GVAM11: le contact 05-06 est ouvert et le contact 05-08 est fermé,
- GVAD10xx : le contact de défaut 97-98 est fermé,
- Le voyant signalisation de court-circuit est allumé, le voyant de déclenchement est éteint.
En cas de défaut thermique :
- GVAM11: le contact 05-06 est fermé et le contact 05-08 est ouvert.
- GVAD10xx : le contact de défaut 97-98 est fermé
- Le voyant signalisation de déclenchement est allumé, le voyant de signalisation de court-circuit est éteint.
Test du bon fonctionnement
Le test du contact auxiliaire instantané s'effectue en réalisant une transition de la poignée de commande de la position arrêt vers la position marche.
Le test du contact de défaut s'effectue par une action sur le bouton test lorsque la poignée de commande est en position fermée.
les fonctions de test du GV2 et du GV3 diffèrent.
Le bouton de test du GV2 est uniquement associé au mécanisme de protection contre les surcharges.
Le bouton de test du GV3, est lié à la fois à la protection contre les surcharges et les courts-circuits.