Les variateurs ATV31 et ATV312 peuvent-ils être pilotés par une consigne 4/20mA et un + Vite /- Vite via l'afficheur ?
Il est possible de piloter un variateur ATV31 ou ATV312 alternativement par une consigne analogique 4-20mA sur le bornier et par un +Vite/-Vite issu de l'afficheur intégré.
Précisions importantes
Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment :
=> FCS = InI (le paramètre repasse à no à la fin).
- les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
- le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
- le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur,
- le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).
Description de l'exemple
- mode automatique, la consigne pourra être donnée à distance par un automate sur l'entrée analogique AI2 ou AI3,
- mode manuel, l'opérateur, par le biais des touches Montée et Descente de l'afficheur pourra affiner la consigne de AI1 ou AI2 en utilisant la fonction +vite / -vite.
Câblage et fonctionnement
- borne LI1 sera pontée via un commutateur Marche Avant avec la borne +24 pour démarrer en marche avant à la vitesse HSP,
- borne LI2 sera pontée via un commutateur Marche Arrière avec la borne +24 pour démarrer en marche arrière à la vitesse HSP,
- borne LI5 sera ponté via le commutateur deux positions Auto/Manu avec la borne + 24 pour basculer la consigne de l'entrée analogique vers + vite /- vite.
AI2 ou AI3 pourra être relié à la sortie analogique d'un automate programmable.
Suppression des fonctions incompatibles
- Menu FUn => SAI => SA2 = n0. suppression des entrées sommatrices,
- Menu FUn => PSS => PS2 = n0. suppression des vitesses présélectionnées,
- Menu FUn => PSS => PS4 = n0.
Programmation de l'entrée du basculement de consigne
- Menu CtL => rFC => LI5.
Ainsi si LI5 = 0, le variateur lira le canal de consigne FR1 (AI3) et si contact fermé LI5 = 1 le variateur lira le canal de consigne FR2 (permettra ainsi la fonction +vite/-vite.
Programmation du canal de consigne via l'entrée analogique AI2 ou AI3
- AI2 : entrée analogique en tension 0 / + ou - 10 V,
- AI3 : entrée analogique en courant 4 / 20 mA ou 0 / 20 mA,
- AI1 : entrée analogique en tension 0 /10 est réservé au mode local via potentiomètre.
Programmation du canal de consigne via le + vite - vite du bornier
- Menu CtL => LAC = L2,
- Menu CtL => Fr2 = UPdh,
- Menu FUn => Upd => Str = EEP.
Ce paramétrage permet de mémoriser la dernière consigne donnée avec le +vite/-vite en cas de coupure du réseau d'alimentation ou de perte de l'ordre de marche. - Menu SUP => rFr = actionner les touches Montée et Descente de l'afficheur pour augmenter ou diminuer la vitesse
Protéger le moteur
Menu SET : Ith = I nom Moteur.
Optimisation ou autoréglage ou Tun de l'ensemble variateur / moteur
Cette opération n'est pas indispensable mais elle est fortement conseillée, elle permet, entre autre, d'optimiser les courants (les réduire) ce qui évite les échauffements et permet des économies d'énergie.
- Menu drC => UnS = tension nominale plaquée moteur,
FrS = Fréquence nominale plaquée moteur,
nCr = Intensité nominale plaquée moteur,
nSP = glissement nominal plaqué moteur,
COS = cosinus phi du moteur plaqué moteur,
tUn = YES : valider avec la touche ENT pendant au moins 2 sec,
Si l'opération d'autoréglage s'est bien passée, tUn évolue à Done (fait).