En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

L'ATS48 peut-il fonctionner avec des moteurs en parallèle ?

Oui, il est possible de faire démarrer plusieurs moteurs en parallèle avec un seul ATS48 aux conditions suivantes :

  • la mise en parallèle de moteurs est autorisée dans la limite de puissance du démarreur.
    La somme des courants des moteurs doit être inférieure au courant nominal du démarreur choisi en fonction du type d'application.
  • Il est nécessaire de prévoir une protection thermique par moteur. Il faut utiliser une technologie relais thermique à bilame et la dimensionner pour 1,2 fois le courant nominal moteur.
    Les références sont du type: LR2xx, LRDxx..

Schneider Electric France